Please select your country

STULZ worldwide

Paragon CC Printing site Dagenham

  • 4 x CyberAir 3 GE, 2 x 250 kW dry air coolers e gruppi di pompe

  • Smantellamento e rimozione delle apparecchiature esistenti

  • Temperatura e umidità costanti per condizioni di stampa e di lavoro ottimali

  • Free Cooling

  • Climatizzazione di una sala stampa di grandi dimensioni

  • N+1 Resilience

Il cliente

Il successo dei processi di stampa in un mercato sempre più competitivo, in cui il ritorno sugli investimenti è importante, dipende da un efficace controllo della temperatura e dell'umidità dell'aria. Presso Paragon Customer Communications STULZ mantiene l'ambiente di stampa in condizioni ottimali, garantendo al contempo una produttività di alta qualità per 500 persone che lavorano in uno spazio di lavoro critico.

Paragon Customer Communications è una pluripremiata società di comunicazione globale che aiuta le aziende a offrire esperienze eccezionali ai clienti attraverso i canali di stampa e digitali. I suoi ambienti di produzione stabiliscono nuovi standard di settore in termini di governance, sicurezza e integrità; i continui investimenti e gli approcci snelli garantiscono qualità e innovazione al miglior prezzo. Paragon Customer Communications offre un'esperienza impareggiabile e soluzioni leader di mercato per i settori in cui la comunicazione con i clienti è fondamentale per la loro attività, tra cui i servizi finanziari, le telecomunicazioni, i servizi di pubblica utilità, la vendita al dettaglio, la pubblica amministrazione e gli enti di beneficenza. L'attività di Paragon Customer Communications nel Regno Unito ha un fatturato di circa 165 milioni di sterline.

La sfida
La nostra soluzione
Il risultato
Il nostro prodotto

STULZ è stata inizialmente contattata dal responsabile del Lean Continuous Improvement di Paragon CC per una richiesta che riguardava problemi di raffreddamento in un data center. Le discussioni si sono rapidamente evolute fino a prendere in considerazione l'intero sito di Dagenham e, successivamente, altre sedi all'interno del Gruppo. La sede di Dagenham è un'azienda di stampa, sia fisica che digitale. STULZ ha visitato la sede, un'enorme struttura che si occupa prevalentemente di stampa ad alta tecnologia per il settore bancario e finanziario. Ben presto il team STULZ è stato invitato a entrare nella sala stampa principale, grande quanto due campi da calcio.

 

 

La struttura conteneva un mezzanino (un edificio nell'edificio). Si trattava della principale area di stampa digitale. Paragon CC stava riscontrando problemi di raffreddamento in quell'area e i sistemi esistenti non erano in grado di gestire il raffreddamento in modo appropriato. Le unità di condizionamento split che perdevano all'interno della sala stampa, supportate dalle unità di condizionamento tradizionali sul tetto del mezzanino, non soddisfacevano le condizioni ambientali desiderate per i dipendenti di Paragon CC e per i processi di stampa quotidiani in questo ambiente critico e frenetico.

Il team di STULZ UK ha adottato un approccio consulenziale al progetto e ha intrapreso una consultazione tecnica ponderata per fornire una soluzione adeguata, proponendo un sistema moderno per sostituire il sistema DX preesistente, una soluzione ibrida GE, che incorpora "DX", "Mix Mode" e "Free Cooling". È stato deciso che l'uso di unità STULZ CyberAir 3 GE in una configurazione resiliente N+1, supportata da dry cooler e pompe appropriate, non solo sarebbe stata la soluzione migliore, ma avrebbe fornito fino al 70% di Free Cooling, per tutto l'anno (a condizione che le condizioni ambientali fossero adeguate), con una notevole riduzione dei costi energetici annuali per Paragon CC. Il sistema di condizionamento di precisione CyberAir 3, con l'opzione Free Cooling Indiretto o Free Cooling Diretto, condiziona l'aria dei data center e delle sale apparecchiature in modo fino al 90% più economico rispetto ai sistemi di raffreddamento a compressore convenzionali.

In base alla capacità dell'edificio, STULZ ha installato quattro unità sul tetto del mezzanino, raffreddate da due dry cooler da 250 kW esterni all'edificio. STULZ ha quindi canalizzato le unità sul tetto, distribuendo l'aria condizionata nella sala stampa sottostante. In questo modo sono state individuate le zone in cui si trovava la maggior parte delle apparecchiature di stampa critiche e, soprattutto, le aree ad alta densità di apparecchiature di stampa.

Darren Davies, STULZ UK Sales Manager, dice:
"In pratica, abbiamo eliminato tutti questi hotspot e lasciato un ambiente condizionato unificato che ha permesso alle macchine di lavorare al massimo delle loro capacità operative, altrimenti, se la temperatura fosse salita oltre un certo punto, avrebbero smesso di funzionare."

 

 

Gli split tradizionali presenti nella sala sono stati rimossi perché perdevano e gocciolavano acqua nell'area di stampa. Oltre a fornire le apparecchiature, il team STULZ ha fornito una soluzione chiavi in mano completamente ingegnerizzata che ha risolto tutti i problemi di quella particolare sala. STULZ ha fornito sia l'apparecchiatura per interni che quella per esterni, con una modifica aggiuntiva che consente di portare l'aria ambiente dall'esterno e fornisce una soluzione per gestire i flussi di ricambio dell'aria e il free cooling mixed mode quando le condizioni ambientali lo consentono. Ciò consente a Paragon CC di garantire che l'intero sistema utilizzi la minor quantità di energia possibile.

Le unità preesistenti sono state dismesse, le unità di condizionamento a soffitto DX sono state rimosse come parte del programma di installazione completo. I rapporti settimanali sullo stato di avanzamento dei lavori sono stati presentati al cliente per garantire la piena trasparenza del progetto. Tutti i condotti e i set di distribuzione dell'aria sono stati installati insieme all'installazione dei dry cooler e dei gruppi di pompaggio.

Il team di progetto ha dovuto gestire la percezione dei dipendenti all'interno dell'ambiente, dato che la struttura è utilizzata 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Darren Davies ha dichiarato:
"Abbiamo dovuto spiegare al personale come si muove l'aria e come dovrebbe muoversi. Per far sì che il sistema funzioni in modo appropriato all'interno della stanza era necessario un cambiamento comportamentale. Lasciare aperta una grande porta del magazzino, ad esempio, faceva entrare continuamente aria calda. Abbiamo intrapreso un processo di formazione del personale su come l'aria condizionata viene distribuita e gestita all'interno dell'edificio, che è stato pienamente accolto dal personale di Paragon CC".

Paragon CC è un'importante azienda globale con altre otto sedi simili a questa nel Regno Unito. Il team STULZ è diventato un consulente di fiducia per Paragon CC durante tutto il progetto. Altre consulenze hanno portato a diversi altri progetti con Paragon CC in altri siti, dal raffreddamento dei data center con le unità CyberRow di STULZ al condizionamento degli uffici commerciali, fornendo prodotti per il controllo preciso di temperatura e umidità, per garantire un funzionamento efficiente e continuo.

 

È stata fornita un'analisi dei costi totali (TCO) per dimostrare i costi delle apparecchiature di capitale e il ritorno sull'investimento (basato sulla tariffa unitaria del chilowatt/ora) e la quantità di energia che queste unità avrebbero consumato rispetto alle apparecchiature precedenti. La considerazione del ritorno sull'investimento era estremamente importante per Paragon CC. STULZ ha dimostrato, attraverso un'accurata analisi energetica, che è possibile ottenere un periodo di ammortamento di 9 mesi per il solo costo dell'apparecchiatura. L'ordine è stato vinto, insieme al contratto di assistenza e manutenzione, sulla base della migliore soluzione di raffreddamento e assistenza completa chiavi in mano, dello smantellamento e della rimozione delle apparecchiature esistenti e dell'installazione completa della soluzione STULZ.

 

Prima di aggiudicarsi l'ordine per il progetto della sala stampa, STULZ UK si è assicurata l'ordine aggiuntivo per l'assistenza e la manutenzione regolare di tutte le altre apparecchiature di raffreddamento del sito, indipendentemente dal produttore. STULZ ha fornito un'installazione di prima classe, soddisfacendo le aspettative di Paragon CC. La sala stampa opera ora a una temperatura dell'aria di ritorno compresa tra 22ºC e 24ºC con un'umidità relativa del 45% RH, fornendo una condizione perfetta per il processo di stampa e lo spazio di lavoro, garantendo al contempo una maggiore produttività e zero tempi di inattività.

CyberAir 3PRO DX

Il condizionatore d'aria per ambienti CyberAir 3PRO DX è il risultato di oltre tre decenni di esperienza in progetti in tutto il mondo e rappresenta il logico passo successivo nello sviluppo della serie CyberAir 3, che ha riscosso un grande successo. Per ottenere la massima capacità di raffreddamento con un ingombro minimo e promettere il massimo risparmio potenziale, queste unità di sistema HVAC sono più adattabili di qualsiasi altra unità di condizionamento di precisione sul mercato.

 

Il prodotto

Soluzioni personalizzate STULZ

Siete alla ricerca di una soluzione personalizzata per il raffreddamento efficiente del vostro progetto?

I nostri esperti qualificati saranno lieti di supportarvi con un'analisi approfondita e una consulenza competente.

Get in contact