Please select your country

STULZ worldwide

NGD Expansion

  • NGD Expansion

  • Germania

  • STULZ GE Hybridsystems con Free Cooling Indiretto

  • Soluzione affidabile e creativa per la supply chain

  • Consumo energetico ridotto al minimo

  • 70.000 m2

Il Cliente

NGD è un data center di colocation Tier III, neutrale rispetto ai carrier, che offre 750.000 piedi2 di spazio altamente sicuro, con servizi indipendenti e sistemi di alimentazione e raffreddamento resilienti. All'inizio del 2018, in seguito a una serie di nuovi contratti con i clienti per un valore superiore a 125 milioni di sterline in cinque anni, ha annunciato la costruzione di un'ulteriore capacità di 100.000 piedi2 al piano terra.

Phil Smith, direttore delle costruzioni di NGD, spiega: "Il nostro programma di costruzione di 16 settimane ci permette di essere all'avanguardia quando si tratta di soddisfare la domanda. Completare un progetto di tale portata e complessità in soli quattro mesi richiede la presenza permanente in loco di oltre 500 operai edili. Per far sì che le cose si muovano al ritmo giusto, i fornitori devono adattare la progettazione e la costruzione dei loro prodotti in base al programma".

La sfida
La nostra soluzione
Il risultato
Il nostro prodotto

NGD vanta uno dei valori più bassi di Power Usage Effectiveness (PUE) di qualsiasi altra struttura nel settore dei data center e utilizza solo tecnologie in grado di ottimizzare le condizioni climatiche operative, riducendo al minimo il consumo di energia. Poiché il raffreddamento rappresenta in genere oltre il 40% della bolletta energetica totale di un data center, più si riesce a ridurre la spesa per il raffreddamento, meglio è, dal punto di vista dei costi, dell'ambiente e delle leggi.

Avendo utilizzato ampiamente la nostra tecnologia in altre aree del data center, quando si è trattato di specificare la tecnologia di gestione della temperatura e di raffreddamento dell'impianto per l'ultima espansione, NGD si è sentita sicura che STULZ potesse offrire una soluzione adeguata, oltre ad avere la flessibilità logistica e di progettazione del prodotto per soddisfare tutte le specifiche e le tempistiche.

NGD ha scelto 114 sistemi ibridi STULZ GE con free cooling indiretto, che lavorano insieme a 26 raffreddatori ad aria ad alte prestazioni e gruppi di pompaggio di Transtherm Cooling Industries.

Il sistema ibrido GE utilizza l'aria esterna per il free cooling nei mesi più freddi e passa alla modalità di risparmio energetico non appena la temperatura esterna lo consente. L'unità interna ha due componenti di raffreddamento: una batteria di raffreddamento a espansione diretta (DX) e una batteria di free cooling. Nei mesi più caldi, quando la temperatura ambiente esterna è superiore a 20°C, il sistema funziona come un sistema DX raffreddato ad acqua e il compressore frigorifero rigetta il calore nell'acqua attraverso un condensatore a scambio termico a piastre (PHX).

L'acqua viene pompata al raffreddatore ad aria Transtherm, dove viene raffreddata e il calore viene rigettato nell'aria. In modalità free cooling, i ventilatori del dry cooler sono in funzione e raffreddano l'acqua a circa 5°C sopra la temperatura ambiente prima che venga pompata attraverso la batteria di free cooling. A seconda della temperatura dell'acqua e/o del carico termico richiesto, l'acqua può essere utilizzata in "modalità mista", dove viene indirizzata attraverso entrambe le valvole a controllo proporzionale, consentendo così il funzionamento congiunto del free cooling proporzionale e del raffreddamento DX ad acqua. Il 25% di glicole etilenico viene aggiunto all'acqua come antigelo, per evitare che il dry cooler geli quando la temperatura ambiente esterna è inferiore allo zero.

Il progetto richiedeva una soluzione di supply chain affidabile e creativa, in grado non solo di creare i pacchetti di prodotti più efficienti, ma anche di consegnare i prodotti "just in time". Mark Vojkovic, direttore commerciale di STULZ, afferma: "In progetti di queste dimensioni è fondamentale che i partner produttivi possano vedere il quadro generale e adattare i propri parametri di produzione. Per l'installazione nel pavimento del nuovo campus, abbiamo modificato il processo di produzione delle nostre unità GE Hybrid per poter consegnare la tecnologia in due parti. Le prime ad essere consegnate sono state le basi dei ventilatori, che sono state installate sui loro supporti durante le prime fasi della costruzione, giusto in tempo per la realizzazione del pavimento sospeso. Successivamente, abbiamo consegnato le sezioni superiori delle unità di condizionamento e Transtherm ha consegnato, installato e messo in funzione le sue apparecchiature all'esterno dell'edificio".

I tempi di costruzione di 16 settimane consentono a NGD di rispondere con estrema rapidità alle opportunità del mercato globale. Per questo motivo, ha bisogno di lavorare con partner della catena di fornitura fidati, affidabili e dedicati, come STULZ, che combinano eccellenza ingegneristica e capacità logistica, e che possono consegnare in tempo, in ogni occasione.

CyberAir 3PRO DX

Il condizionatore d'aria per ambienti CyberAir 3PRO DX è il risultato di oltre tre decenni di esperienza in progetti in tutto il mondo e rappresenta il logico passo successivo nello sviluppo della serie CyberAir 3, che ha riscosso un grande successo. Per ottenere la massima capacità di raffreddamento con un ingombro minimo e promettere il massimo risparmio potenziale, queste unità di sistema HVAC sono più adattabili di qualsiasi altra unità di condizionamento di precisione sul mercato.

 

Il prodotto

Soluzioni personalizzate STULZ

Siete alla ricerca di una soluzione personalizzata per il raffreddamento efficiente del vostro progetto?

I nostri esperti qualificati saranno lieti di supportarvi con un'analisi approfondita e una consulenza competente.

Get in contact