Please select your country

STULZ worldwide

Data Vault

  • Data Vault

  • HVAC Systems

  • PUE: 1.24

  • Auckland & Hamilton, Nuova Zelanda

  • Riduzione del 30% del consumo di energia

  • Riduzione dell'impronta di carbonio

Il cliente

Data Vault è un operatore di data center neozelandese dal 2004, con due data center appositamente costruiti ad Auckland e Hamilton. Offre spazi rack controllati e sicuri e opzioni di telehousing in località geograficamente diverse.

La sfida
La nostra soluzione
Il risultato
Il nostro prodotto

Data Vault possiede due data center appositamente costruiti ad Auckland e Hamilton che offrono spazi rack sicuri e controllati e opzioni di telehousing. L'infrastruttura del data center di Auckland aveva 15 anni, era costosa e inefficiente da gestire, oltre a essere rumorosa per i clienti.

Con la sua base di clienti in crescita e il recente aumento del 30% del carico IT, Data Vault ha deciso di intraprendere un progetto di sostituzione delle apparecchiature di raffreddamento esistenti con alternative più silenziose, resistenti ed efficienti dal punto di vista energetico.

STULZ ha proposto un approccio di audit e ottimizzazione utilizzando lo strumento EMOS (Environmental Monitoring and Optimization).

Mark Langford, General Manager di STULZ Nuova Zelanda, afferma: "Prima di sostituire le apparecchiature esistenti, volevamo capire meglio l'ambiente, quindi abbiamo completato una valutazione completa nell'arco di diverse settimane per generare tendenze operative e ambientali dettagliate. I dati dettagliati ci hanno permesso di valutare meglio le inefficienze delle unità esistenti, nonché le sfide intrinseche alla progettazione e alla disposizione della sala. Abbiamo scoperto che con la disposizione attuale il data center consumava più energia del necessario".

Il processo ha comportato l'installazione e la distribuzione di sensori wireless sofisticati e non intrusivi per registrare in tempo reale le principali condizioni ambientali. I sensori registrano la temperatura e l'umidità dell'aria di mandata e di ritorno dei CRAC (computer room air conditioning), la temperatura e l'umidità di aspirazione e di scarico dei rack, la pressione differenziale del pavimento rialzato e le condizioni dei sensori SLA (Service Level Agreement) del BMS.

 

Una volta completata l'installazione dei sensori, le condizioni sono state registrate per formare la " baseline" storica. Ciò ha fornito l'opportunità di esaminare le caratteristiche e il comportamento dei server in momenti diversi, per determinare se il carico termico è statico o dinamico e le condizioni ambientali che supportano le apparecchiature.

Mark prosegue: "Dopo aver completato la prima fase dell'audit, sapevamo che dovevamo aggiornare tutte e quattro le unità, riducendo al minimo le interruzioni del data center - un'impresa non da poco. Utilizzando i dati della nostra verifica, abbiamo capito quando sarebbe stato il momento più opportuno per sostituire ogni unità e l'impatto che avrebbe avuto sul sito in funzione. Abbiamo quindi rimosso e sostituito ogni unità, una alla volta, nell'arco di una settimana".

Nelle prime sei settimane, Data Vault ha registrato una riduzione del 20% dell'energia totale. Il dato è salito a una riduzione media del 30% nell'utilizzo di energia elettrica a 12 settimane dall'inizio del progetto. Inoltre, Data Vault ha riscontrato altri enormi miglioramenti nella struttura grazie al nuovo sistema HVAC. Si è registrata una riduzione del rumore all'interno della struttura e il PUE è passato da 1,67 a 1,24, con una conseguente riduzione dell'impronta di carbonio di oltre 30 tonnellate all'anno.

Una volta completata la fase finale del progetto, Data Vault prevede che questa sede opererà con un'efficienza superiore del 20% rispetto alla media del settore.

 

Peter White, General Manager di Data Vault, afferma: "La revisione dell'infrastruttura del data center è una decisione aziendale importante sia dal punto di vista dell'efficienza energetica che dei costi, oltre che per i potenziali tempi di inattività e le interruzioni delle operazioni aziendali. Il monitoraggio e l'approccio metodico di STULZ ci hanno permesso di avere una visione completa delle inefficienze operative e hanno garantito il completamento del processo senza intoppi". "Siamo entusiasti dei risparmi ottenuti finora. Se il data center continuerà a seguire l'attuale traiettoria di risparmio energetico, il progetto sarà neutrale dal punto di vista dei costi entro cinque anni, oltre a migliorare e prolungare l'affidabilità e il ciclo di vita dell'infrastruttura e a ridurre notevolmente la nostra impronta di carbonio. Inoltre, abbiamo acquisito una serie di nuovi clienti, confortati dall'affidabilità e dalla sicurezza del marchio STULZ". Il successo di questo progetto ha spinto Data Vault a espandere la propria attività e ad aprire un altro data center nel 2020.

 

 

 

CyberAir 3PRO DX

Il condizionatore d'aria per ambienti CyberAir 3PRO DX è il risultato di oltre tre decenni di esperienza in progetti in tutto il mondo e rappresenta il logico passo successivo nello sviluppo della serie CyberAir 3, che ha riscosso un grande successo. Per ottenere la massima capacità di raffreddamento con un ingombro minimo e promettere il massimo risparmio potenziale, queste unità di sistema HVAC sono più adattabili di qualsiasi altra unità di condizionamento di precisione sul mercato.

 

Il prodotto

Soluzioni personalizzate STULZ

Siete alla ricerca di una soluzione personalizzata per il raffreddamento efficiente del vostro progetto?

I nostri esperti qualificati saranno lieti di supportarvi con un'analisi approfondita e una consulenza competente.

Get in contact