Please select your country

STULZ worldwide

STULZ disipa el calor de pequeños centros de datos con CyberAir Mini DX

STULZ, el especialista mundial en aire acondicionado de misión crítica, ha anunciado la introducción de su gama CyberAir Mini DX de soluciones de ahorro de espacio para cargas térmicas pequeñas y medianas. Disponible a partir de Enero de 2025, CyberAir Mini DX complementa la exitosa gama CyberAir Mini CW y juntos sustituirán a la serie MiniSpace de la empresa.

Con CyberAir Mini DX, STULZ pretende aprovechar el considerable éxito de CyberAir Mini CW, que se presentó en 2021 y está disponible en cuatro tamaños con capacidades de refrigeración de entre 8,9 kW y 34,7 kW. Fabricado con componentes de última generación, el CyberAir Mini DX es un sistema de aire acondicionado de expansión directa de precisión compacto y eficiente que ofrece un control climático eficaz en salas de servidores y armarios de telecomunicaciones. Es una solución excelente para las empresas que buscan salvaguardar las infraestructuras informáticas sensibles mediante un control preciso de la temperatura, al tiempo que minimizan los costes operativos.

El CyberAir Mini DX está disponible en tres tamaños, con potencias de 5,9 kW a 22,7 kW, y para ofrecer la opción más adecuada para la mayor variedad de aplicaciones, cada dispositivo puede configurarse con una selección de cinco sistemas de refrigeración diferentes. Estos incluyen dos sistemas de evaporación directa refrigerados por aire (A/AS), un sistema de evaporación directa refrigerado por agua (G), un sistema de agua refrigerada con refrigeración por aire redundante (ACW) y un sistema híbrido de refrigeración libre (GE).

Para aumentar aún más el nivel de elección del cliente, el CyberAir Mini DX puede funcionar con cuatro variedades diferentes de refrigerante. Además de las opciones R410A y R407C, STULZ continúa con su misión de proporcionar los sistemas de aire acondicionado más sostenibles posibles ofreciendo los refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (GWP) R513A y R454C.

'Con nuestras opciones R513A (GWP 631) y R454C (GWP 148) de bajo potencial de calentamiento global, podemos mejorar la eficiencia energética, reducir el impacto medioambiental y garantizar el cumplimiento de la normativa', explica Norbert Wenk, responsable de gestión global de productos de STULZ. 'Esto es importante teniendo en cuenta el Reglamento sobre gases fluorados de la Unión Europea (UE), cuyo objetivo es reducir en dos tercios las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero de la UE para 2030 en comparación con los niveles de 2014. Como uno de los primeros fabricantes de unidades de aire acondicionado en incorporar el uso de R513A en su tecnología, seguimos comprometidos con la ampliación del uso de refrigerantes de bajo PCG en toda nuestra cartera.'

La seguridad también es una consideración importante en el diseño y, cuando se utilizan refrigerantes inflamables como el R454C, STULZ ofrece las características de seguridad necesarias como parte de una solución completa. Además, los modelos CyberAir Mini DX están disponibles en versiones de flujo ascendente o descendente, con opciones flexibles de admisión y descarga, mientras que la excepcional eficiencia energética se consigue utilizando ventiladores conmutados electrónicamente (EC), que funcionan eficientemente a cargas parciales y tienen bajos niveles de ruido.

STULZ pone un gran énfasis en la facilidad de uso y, gracias a un diseño optimizado del dispositivo, los modelos CyberAir Mini DX son fáciles de mantener y están equipados con el sistema de control STULZ E². Con una pantalla táctil para un manejo intuitivo y una rápida configuración de parámetros, el controlador E² también permite funciones como la gestión de redundancia, el funcionamiento en paralelo de varias máquinas, la gestión de standby con funcionamiento de emergencia y la conexión a un sistema de gestión de edificios (BMS).

'Como parte de nuestro programa de innovación continua, estamos encantados con CyberAir Mini DX, que combina con éxito seguridad operativa, escalabilidad, durabilidad y fiabilidad', concluyó Norbert Wenk. 'Aceptaremos pedidos a partir de principios de 2025 y los clientes, planificadores y contratistas de refrigeración pueden ponerse en contacto con su asesor de clientes de STULZ en cualquier momento para obtener información detallada y asesoramiento personalizado'.