Das Team von STULZ wurde bei diesem Projekt zunächst beratend tätig und schlug im Rahmen einer technischen Bewertung eine geeignete Lösung vor. Das alte DX-System sollte durch ein modernes System, eine hybride GE-Lösung, ersetzt werden, die "DX-Betrieb", "Mix-Betrieb" und "Freie Kühlung" beinhaltet. Es wurde der Einsatz von CyberAir 3 GE-Geräten von STULZ in einer Konfiguration mit N+1 Resilienz vereinbart, ergänzt durch geeignete Trockenkühler und Pumpensätze. Dies stellte sich nicht nur als die beste Lösung dar, sondern würde auch ganzjährig bis zu 70 % Freie Kühlung bedeuten (geeignete klimatische Bedingungen vorausgesetzt). Für Paragon CC sollte sich dies in einer deutlichen Senkung der jährlichen Energiekosten niederschlagen.
Das Präzisionsklimaystem CyberAir 3 mit optional entweder Indirekter Freier Kühlung oder Direkter Freier Kühlung kühlt die Luft in Rechenzentren und Technikräumen bis zu 90 % wirtschaftlicher als herkömmliche Systeme mit Kompressor-Kühlung.
Auf Grundlage der gebäudespezifischen Kapazität installierte STULZ vier der Geräte auf dem Dach des Zwischengeschosses, die durch zwei außen am Gebäude aufgestellte 250-kW-Rückkühler gekühlt werden. STULZ führte dann Kanäle ins Dach, sodass die gekühlte Luft in die darunterliegende Produktionshalle gelangt. Die Luft wird dabei gezielt in Bereiche geführt, in denen sich die Mehrzahl der betriebskritischen Druckmaschinen befindet, und noch wichtiger, in Bereiche mit dicht gepackten Druckanlagen.
Darren Davies, Sales Manager von STULZ UK, erläutert:
„Im Grunde haben wir sämtliche Wärmenester entfernt und eine gleichmäßig klimatisierte Halle geschaffen, sodass die Maschinen unter Volllast arbeiten können. Anderenfalls würden sie, wenn die Temperatur über einen bestimmten Wert steigt, einfach den Betrieb einstellen.“
Die alten Split-Geräte in der Halle wurden entfernt: Sie waren undicht und aus ihnen tropfte Wasser in die Druckereibereiche. Das Team von STULZ hat nicht nur die Geräte geliefert, sondern auch eine vollständig ausgearbeitete, schlüsselfertige Lösung vorgelegt, die alle Probleme in dieser speziellen Halle beseitigte. STULZ lieferte Anlagen zur Innen- und Außenaufstellung. Zusätzlich wurde eine Modifizierung vorgenommen, durch die es möglich ist, die Umgebungsluft von außen ins Gebäude zu leiten. Auch wurde eine Lösung zum Umgang mit den Luftwechselraten und für die Freie Kühlung im Mix-Betrieb für Zeiten bereitgestellt, in denen sich die Umgebungsbedingungen dafür anbieten. Dadurch ist sichergestellt, dass das System bei Paragon CC so wenig Energie wie möglich verbraucht.
Die alten Systeme wurden außer Betrieb genommen. Die DX-Klimageräte an der Decke wurden im Zuge der Komplettinstallation entfernt. Der Kunde erhielt wöchentliche Statusberichte, sodass im Rahmen des Projekts eine vollständige Transparenz garantiert war. Die Kanäle und Luftverteilungssätze wurden ebenso installiert wie die Rückkühler und Pumpensätze.
Das Projektteam musste die im betreffenden Umfeld tätigen Mitarbeiter für das Thema sensibilisieren, da die Produktionsstätte rund um die Uhr an jedem Tag der Woche in Betrieb ist.
Darren Davies erläutert:
„Wir mussten dem Personal dort erklären, wie sich die Luftströme bewegen und wie es idealerweise sein sollte. Es brauchte eine Verhaltensänderung, damit das System ordnungsgemäß im Raum funktionieren konnte. Wird beispielsweise eine große Lagerhaustür offen stehen gelassen, dringt unablässig warme Luft ins Gebäude ein. Wir haben dann einen Prozess eingerichtet, um die Mitarbeiter darin zu schulen, wie klimatisierte Luft im Gebäude verteilt und gelenkt wird. Das Personal bei Paragon CC hat dies sehr gut angenommen.“
Paragon CC ist ein globaler Player mit acht weiteren Standorten in ganz Großbritannien. Im Zuge des Projekts lernte Paragon CC das Team von STULZ als verlässlichen Berater schätzen. Aus der weiteren Beratungstätigkeit haben sich verschiedene zusätzliche Projekte mit Paragon CC an anderen Standorten ergeben – von der Klimatisierung von Rechenzentren auf Grundlage von Geräten der STULZ CyberRow-Serie bis hin zu Klimatechnik für Büros in Form von Produkten zur präzisen Steuerung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur, damit ein effizienter, ununterbrochener Betrieb möglich ist.