Please select your country

STULZ worldwide

Deutsche Bahn AG

  • Deutsche Bahn AG

  • STULZ Tel-Air3

  • Heide, Deutschland

  • Klimatisierung der Ladetechnik

  • Sicherer Betrieb der Klimageräte bis zu 45 Grad Celsius

  • 100 Prozent Redundanz

Sichere und effiziente Klimatisierung für nachhaltigen Schienenverkehr

Auf rund 460 Streckenkilometern ersetzen Akkuzüge in Schleswig-Holstein mittlerweile die bisherigen Dieseltriebwagen. Geladen werden die Züge über Oberleitungen an den Bahnhöfen, die durch sogenannte Ladeunterwerke mit Strom versorgt werden. Zur betriebssicheren und energieeffizienten Klimatisierung der dazu erforderlichen Ladetechnik kommen spezielle Shelter-Klimageräte von STULZ zum Einsatz.

Der Kunde

Die Deutsche Bahn AG ist der größte deutsche Mobilitäts- und Transportkonzern mit dem Kerngeschäft Schienenverkehr. Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsmaßnahmen ist der Konzern bestrebt, auch bisher nicht elektrifizierte Strecken in Schleswig-Holstein mit einer Gesamtlänge von rund 460 Kilometern künftig emissionsfrei zu befahren. So sollen jährlich etwa 10 Millionen Liter Diesel eingespart und 26.000 Tonnen weniger CO2 ausgestoßen werden. Eine wichtige Rolle spielen dabei Akkuzüge. Diese werden über Oberleitungen in Bahnhöfen geladen und können anschließend eine Strecke von bis zu 150 km im Akkubetrieb zurücklegen. Gegenüber herkömmlichen elektrischen Zügen hat dieser Ansatz einen entscheidenden Vorteil: Nicht die gesamte Strecke muss mit Oberleitungen versehen werden, sondern lediglich kurze Abschnitte. Versorgt werden die Oberleitungen über sogenannte Ladeunterwerke, die aus dem örtlichen Mittelspannungsnetz eine Ladespannung von 15 kV bereitstellen. Die Technik in diesen Ladeunterwerken muss das ganze Jahr über auf einem konstanten Temperaturniveau gehalten werden. Die geforderten Temperaturen und die Tatsache, dass keine Komponenten im Außenbereich installiert werden dürfen, stellen höchste Anforderungen an die dafür notwendige Gerätetechnik.

Das Projekt
Die Umsetzung
Das Ergebnis
Unser Produkt

Das Ladeunterwerk in Heide besteht aus fertigen Betonmodulen, die auf einer gemeinsamen Bodenplatte aufgestellt sind und über einen Kabelkeller verbunden werden. Die komplette Klimatechnik muss sich innerhalb der einzelnen Module befinden und kann die gefilterte Außenluft lediglich durch vergitterte Öffnungen beziehen. In allen Modulen ist eine Raumtemperatur von maximal 26 Grad Celsius erforderlich, wobei ein sicherer Betrieb der Klimageräte bis zu einer Außentemperatur von 45 Grad Celsius gewährleistet werden muss.

Die Klimageräte müssen über folgende Betriebsarten verfügen:

- Freie Kühlung,

- Mechanische Kühlung,

- Mischbetrieb (Freikühlung und Mechanische Kühlung) sowie

- Heizung.

Die Klimatechnik soll 100 Prozent redundant ausgeführt sein und zur Überwachung an die Gebäudeleittechnik angebunden werden.

Die Deutsche Bahn hat sich aufgrund der speziellen Anforderungen dazu entschieden, die Klimatechnik des Ladeunterwerks Heide durch die erfahrenen Spezialisten von STULZ jährlich warten zu lassen. Für Notfälle, bei denen eine besonders schnelle Reaktionszeit erforderlich ist, steht der Bahn zudem eine Rufbereitschaft der Firma STULZ zur Verfügung.

Im Dezember 2023 wurden durch Servicetechniker von STULZ die einzelnen Inbetriebnahmen der gelieferten Klimatisierungssysteme im Ladeunterwerk der Deutschen Bahn in Heide durchgeführt. Dabei kamen insgesamt acht spezielle Shelter-Klimageräte des Typs Tel-Air3 aus dem Hause STULZ in den zu kühlenden Räumen zum Einsatz. In jedem der Räume wurden zwei baugleiche Geräte installiert, die in Stör- und Sequenzumschaltung eine hundertprozentige Redundanz gewährleisten. Im Anschlussraum mit Mittelspannungsanlage und Leittechnik wurden zwei STULZ TXD 40 F Klimageräte verbaut.

Jedes der Geräte verfügt über eine Nutzkälteleistung von 4,6 kW bei einer Raumlufttemperatur von 26 Grad Celsius und gewährleistet einen sicheren Betrieb bis zu einer Außenlufttemperatur von 45 Grad Celsius. In den zwei Umrichterräumen mit jeweils einem 2,5 MVA Umrichter sind pro Raum zwei STULZ TXD A4 F Klimageräte mit einer Nutzkälteleistung von 12,6 kW pro Klimagerät bei einer Raumtemperatur von maximal 26 Grad Celsius installiert. Auch diese Anlagen lassen sich sicher bis zu einer Außentemperatur von 45 Grad Celsius betreiben.

Schließlich existiert noch ein weiterer Raum für den Eigenbedarf der Anlagen (AC 400V / 230V, DC 110V) mit vier Batterieschränken mit jeweils 101 Ah Batteriekapazität, Leittechnik und Bedienplatz des Ladeunterwerks. Dieser Raum wurde mit zwei STULZ TXD 60 F Klimageräten ausgestattet, die jeweils eine Nutzkälteleistung von 6,2 kW aufweisen und ebenfalls einen sicheren Betrieb bis zu einer Außenlufttemperatur von 45 Grad Celsius gewährleisten.

Durch die relativ kompakten Abmessungen der Klimageräte von STULZ verlief die Installation und Inbetriebnahme in den teilweise recht engen Räumen schnell und einfach. Aufgrund der reinen Freikühlfunktion und des möglichen Mischbetriebs der installierten TelAir3-Geräte mit gleichzeitiger Freikühlung und mechanischer Kühlung ist eine Reduzierung des Energieverbrauches über einen weiten Temperaturbereich dauerhaft gewährleistet und führt zu einer signifikanten Senkung der Betriebskosten.

Bei sehr niedrigen Außentemperaturen wärmt eine integrierte Elektroheizung die Außenluft vor und gewährt somit auch im Winter immer ein konstantes Temperaturniveau im Ladeunterwerk. Das ist besonders für die einwandfreie Funktion der Pufferbatterien in den Batterieschränken wichtig.

Durch Ethernet-Schnittstellen und die Unterstützung gängiger Protokolle war auch die Anbindung an die vorhandene Gebäudeleittechnik ohne großen Aufwand oder zusätzliche Hardware möglich. Die Klimatechnik wird einmal jährlich von den Spezialisten der Firma STULZ gewartet und über die Gebäudeleittechnik ständig überwacht. Sollten sich Unregelmäßigkeiten im Betrieb abzeichnen oder es zu einer Störung an den Anlagen kommen, stehen die STULZ Servicetechniker über die Rufbereitschaft mit definierter Reaktionszeit kurzfristig zur Verfügung. Somit konnten alle Anforderungen der Deutschen Bahn an die Klimatechnik für das Ladeunterwerk Heide nicht nur in der Planung, sondern auch in der Ausführung vollständig erfüllt werden. Künftig wird dieses nun praxiserprobte Klimatisierungskonzept von STULZ auch in den Ladeunterwerken Tönning und Husum zum Einsatz kommen.

TelAir 3

TelAir-Geräte sind für die Montage in Telekommunikationscontainern sowie Server- und Technikräumen konzipiert. Da die Präzisionsklimageräte in Innenräumen aufgestellt werden, wird der Schallpegel auf ein Minimum reduziert und die Geräte sind vor Umwelteinflüssen und Vandalismus geschützt.

 

Zum Produkt

Individual solutions with STULZ

You are looking for an individually configured solution for the efficient cooling of your project?

Our qualified experts will be happy to support you with an in-depth analysis and competent advice.

Get in contact